This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:当没有实际电流流动时,单元电流读数会跳转

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580904/bq40z50-r1-cell-current-readings-jumping-when-there-is-no-actual-current-flowing

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

我们在4S2P电池组中使用bq40z50-R1。 当bqStudio在数据包上无负载电流和无充电电流的情况下扫描寄存器(例如,每15秒一次)时,我们观察到四个单元电流参数(单元1电流,单元2电流,单元3电流, 和单元4电流)通常在大约三分之一的扫描中为非零。 例如,我们可能会看到:
单元1电流=-10 mA
单元2电流=-39 mA
单元3电流=-26 mA
单元4电流=-94 mA
发生这种情况时,仪表板中当前的"速度表"指示约-6 mA。 然后,在接下来的2或3次扫描中,所有读数返回到0 mA。

当没有电流流入或流出电池组时,为什么指示的电流不是零? 这是否会影响剩余荷电状态和/或剩余容量的计算?

我们的电流感应电阻值非常低:并联三个1毫欧的电阻器。 但是,我们在生产中执行电流校准,并在实际充电和放电期间获得准确的电流读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    您可以向我发送gg.csv文件吗? 我怀疑您的幻影电流高于您当前的死区阈值设置。 电池电流是通过充电储能器计算得出的,因此幻影电流触发了累加器中的变化,从而导致bq40z50-R1报告不正确的电池电流。 转至校准>>当前死区>>死区并增加该值。 如果记录了此事件,您将看到仪表检测到您漏掉的电流(幻影电流)。 将“死区”设置在日志中看到的值之上。

    您是否在休息时进行细胞平衡? 这可能是另一种可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian,

    如果您告诉我如何操作,我很乐意将.gg文件秘密发送给您。 附件是压缩日志文件:Charge,2小时15分钟休息,放电,5小时15分钟休息,部分充电,然后休息直到日志结束。 注意4芯电流在休息期间如何跳动。 我很肯定我们不是在休息时进行细胞平衡。

    在“校准>>电流死区”中,值为:死区:3 mA,库仑计数器死区:9 (116nV单位)

    我们在数据中观察到的"幽灵"细胞电流远远高于我们认为应该设置死区的值。

    -Joe

    e2e.ti.com/.../JL_2D00_15mar2017.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的日志显示4mA,因此将死区设置为4或5mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当死区设置为5mA时,非零单元电流读数的出现明显减少,但仍然存在。 当死区设置为8mA时,没有非零电池电流读数。 这是我们在零电流进入或离开电池组时所期望的。 因此,我们可能会为该套件选择8 mA电流。 在应用程序中,电池组将看到的最小负载电流或充电电流远高于8 mA。

    感谢Damian的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我同意...我很高兴问题得到解决。