This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1:无通信

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581959/bq20z65-r1-no-communication

部件号:bq20z65-R1
主题中讨论的其他部件:BQEVSW

您好,

问题:
我的bq20z65-R1芯片与bqEVSW程序的通信中断,并出现以下错误:
通信错误代码(十进制)=无Accknowladgement:vb_T2H_nack.


快速背景:
我的bq20z65-R1芯片以前进行了通信,SBS屏幕值将正常填充,但是它无法读取或写入DataFlash。 没有设置FAS或SS位,但我不知道它是否处于BootROM模式。 我取出了已充满电(~12.3V)的电池组(3系列锂离子电池),并更换为低电荷(~10.4V)的电池组,认为可能是检测到过电压/过电荷或其他情况,现在与芯片完全没有通信。 即使将12.3V电池组放回电池组,也仍然没有通信。

我已应用外部电源唤醒芯片并输入代码以清除PF状态(通常启用通信),但仍然没有通信,我收到'返回代码:772和772'。 我还输入了unseal Key和Full acess Key命令,但仍然没有任何内容。 我甚至尝试 用新的bq20z65-R1芯片替换bq20z65-R1芯片,但仍然没有通信。

是否有另一个SB命令来真正唤醒电池组备份并重新建立通信,我是否需要等待特定时间,还是它完全失效?

作为参考,我正在使用EV2300 USB接口和BQEVSW程序。

如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该指出,这不是我第一次看到这种行为。 我实际上还有三个电路板在做完全相同的事情-无法沟通。 我从未有时间真正深入探讨这个问题,除非现在它是在一个高度重视和优先的板上发生的。