This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-r1: CFG A - CHGLED " bres" sings

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581850/bq20z655-r1-cfg-a---chgled-breaks-things

部件号:BQ20Z655-R1

我在更改操作配置A时遇到了问题,特别是CHGLED位。 当我将位更改为高(0F29至2F29)时,我看到我的电池在充电时开始失衡,从而导致其停止充电。 我已包括日志文件和.gg (已修改CfgA和未修改CfgA)。 示例6中的简短日志是当我更改CHGLED位时的(我只是在运行时更改了该位以捕获日志并突出显示我的问题)。 我注意到,单元格1始终低于2,3和4。 其他三个似乎总是保持一致。 我已经测量过细胞,它们总是平衡的,所以实际的不平衡不是问题。

e2e.ti.com/.../Add_5F00_CHGLED_5F00_Issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到,当在寄存器中禁用CHGLED功能时,即使按下容量按钮(并点亮LED),问题仍然存在。