This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.286万:电源消耗

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582013/tps22860-power-supply-comsumption

部件号:TPS2.286万

你好,团队。

IQ,vbias使用max100nA进行预置,但图7中的ICC在85C中超过200nA。
ICC和IQ是否不同?

此致,

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kobayashi:

    该图显示了当VBIAS = 5V,且电气表中的IQ规格为VBIAS = 3.3V时的行为。 较高的VBIAS会在高温下导致较高的静态电流。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius