This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:放电终端##39;s对电池参数更新的影响?

Guru**** 2466670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581708/bq40z60evm-578-discharge-termination-s-influence-on-battery-parameter-updates

部件号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他部件:BQ40Z60

问题:

1.在手动电池测试周期中,电池是否可以在低于"RSOC = 0 % (RSOC =电池)"的情况下运行,直到它跳闸"电池欠压(CUV)"保护,或者跳闸"CUV"会阻止正确更新"Ra值,Q最大值和/或电池平衡计算?

当前在循环测试期间,当达到“有效电荷终止(VCT)”时,BQ40Z60会优雅地设置“xchg”寄存器,从而禁用进一步充电。 但是,除非我漏掉了一些东西,否则BQ40Z60在放电结束时设置“XDSG”寄存器的唯一方法就是跳闸“电池欠压(CUV)”保护或让外部处理器监控器RSOC并禁用系统的进一步放电。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要没有将单元设置得太低,以致闪存无法更新,就可以将单元运行到CUV。 (有效更新电压)除非触发保护阈值,否则仪表不会停止放电。