This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.409万EVM:充电问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580765/bq24090evm-charging-issues

部件号:BQ2.409万EVM
主题中讨论的其他部件:BQ2.409万

大家好,

我们的客户正在评估用于电池充电的BQ2.409万。 客户在蓄电池放电时遇到问题:
“评估板BQ2.409万EVM-001存在问题。 我注意到,当电池完全放电,电池处于欠压保护状态时,充电器BQ2.049万在输入5V电源时会为电池充电,或者不会随机充电。 由于PG引脚保持在Hi-Z中,充电器不会退出断电状态


充电器正常工作时的信号(黄色= 5V输入,绿色=电池输出电压):

充电器不工作时的信号(黄色= 5V输入,绿色=电池输出电压):

EVM板配置为:
已设置JMP1,JMP2,JMP4。
JMP3设置为GND (充电电流800mA的ISET调整)
卸下JMP5是因为电池有TS导线。
 
该电源是实验室电源1A的有限电源。”

提前感谢。

此致,

Eran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一般来说,充电器可以为电池充电(过充电状态),建议您检查电池,充电器是否允许在处于欠压保护状态时进行充电。  

    此外 ,您可以   同时在图片中添加电荷电流波形,这将有助于分析。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。
    我已将其转发给客户。

    此致,
    Eran。