This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2889:线路电压检测问题和接通时间过长

Guru**** 2508315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581605/ucc2889-issues-with-line-voltage-detection-and-long-on-times

部件号:UCC2889

大家好,

为同事发布:

当前使用UCC2889控制器在600-1200V直流电压下工作的偏置电源。 我遇到了一些有关线路电压检测的问题,而且时间异常长。

 

当前设计的电源预计具有545V的最大线路电压故障阈值,典型的阈值为436V。  该零件似乎一直处于线路电压检测故障状态,直至接近600V。  Ron为1.8Meg。

 

供应时间也比预期长。  在600V时测得的时间为4.36µs,在1200V时测得的时间为2.61µs。  预计时间为3.77µs和1.878µs。  Ron为1.8Meg,CT为270pF NP0陶瓷,Rs为1MEG。

有什么想法可能会导致这种情况?

谢谢!

Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nate,
    感谢您的关注。 希望你一切顺利。

    我会让我的团队中的应用工程师来看看这个。 明天您应该会看到回复。

    您能否提供更多信息?:输出电压,输出电流和拓扑是多少? 您是否有可以共享的原理图或波形?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    我是工程师,最初将问题传递给Nate。 输出电压为25V。 两个单独的150mA输出的总输出电流为300mA。 拓扑是级联回扫,输出端有一个耦合电感器,以提供两个隔离输出。 我会将原理图发送给Nate,以便他与您分享。
    -Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天我能够在实验室里花更多时间处理供应品。 当绕过启动电路(D3和Q2已移除),并且Ron电流直接进入Ton引脚时,电压下的电源阈值似乎与预期更加一致,这一点不足为奇。 明天我会调查更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:
    从原理图中,有许多旁路电路连接到您的1.8M Ron,这将影响I (Ton)的电流。 您正确地考虑启动电路的影响。
    我认为你们的两个问题都与此有关。

    巴西

    Kening