This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5011万:旁路故障

Guru**** 2392075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581879/lm25011-bypass-problem

部件号:LM2.5011万

您好,

VIN:10,2V至35V (正常) DC

输出电压:9V直流

输出最大值:1.5A

正常情况下:100mA

它工作正常,值没有问题。

但我有一个特殊的情况:

在紧急情况下,电源输入电压从10.2 V降至零:

在这种情况下,我需要:VIN = Vout 也是一个旁路。

TI是否有解决这种情况的解决方案?

其他监管机构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了阐明您的要求,在紧急情况下,您需要输入电压来直接提供电压输出,绕过调节器,直至电压为零,正确吗? 我想你可以在Vin和Vout之间有一个外部PMOS开关,由Vin控制,低于特定的Votlage,在Vin下降时绕过调节器。 我会寻找参考设计。

    在这种情况下,您还应在Vin和Vout之间添加肖特基二极管,将阳极添加到Vout,将阴极添加到Vin之间。 当输出电压高于输入电压时,它将通过内部FET来保护调节器。

    杨先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yang,

    是的,我需要绕过电脑控制器。

    我希望使用一个现成的调节器,里面有旁路......

    但现在我尝试PMOS解决方案。

    您是否遇到过此问题?

    -Stephan