This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.214万:用于EMI标准的TPS6.214万输入滤波器

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581915/tps62140-tps62140-input-filter-for-emi-standard

部件号:TPS6.214万

大家好,

我想为我的项目使用TPS6.214万,并且我必须通过EN5.5011万标准测试(EMI测试...),因此最好在转换器的输入上放置一个过滤器。

您是否有符合EN5.5011万过滤器的参考设计?

另一个问题:在降压转换器的输入上放置一个共模块是否有趣? (如TPS6.214万)

此致,

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EMI测量不仅仅在TPS6.214万上进行。 这是关于完整的应用程序。 结果取决于与应用设计和EMI测量设置相关的许多变量。 例如,电源的连接方式会产生显著的差异。 通常,我建议将小电容器与输入电容器并联,以提高输入电容器的带宽。 输入电容器的PCB布局对于保持高带宽至关重要。
    共模扼流圈可能有助于断开与应用的电缆连接。 但这取决于应用程序设计。 n`t您可以分享更多有关您的应用程序的信息(如果您不想公开您的应用程序,您可以在此论坛中使用私人消息),我可以为您提供更具体的建议。