This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-2:TPS2421-2 ISET范围

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581821/tps2421-2-tps2421-2-iset-range

部件号:TPS2421-2

您好,Sirs:

TPS2421规格建议电阻为49.9K ~200K Ω

重置为49.9K时是否出现问题? 例如:47k欧姆

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    请告诉我
    您的系统中的最大负载电流和工作温度是多少?
    什么是终端设备和应用使用案例?

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rakesh

    3.4A,℃温度40 ̊ C

    进样器插接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    使用Rset =49.9kohm时,您应该能够允许3.4A负载电流。
    减小Rset会进一步增大电流限制值。 不建议这样做,因为由于电流限制公差,某些设备可能会在超出设备电流额定值的情况下工作。
    ℃,在较低的工作温度为40 ̊ C时,设置为47千欧将不是问题。 由于数据表在此操作条件下没有测试过的数据,因此建议您对系统进行功能验证

    谢谢
    Rakesh