This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5944万A:热插拔时eFuse损坏

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581871/tps25944a-efuse-damage-when-hot-swapping

部件号:TPS2.5944万A

我设计了一个带有TI DSP和Altera FPGA,电源管理和内存IC的主板。  我将TPS2.5944万A eFuse放在主板前端,以便在将主板插入+12V DC时,下游的所有设备都能免受热插拔问题的影响。  

eFuse在保护电路板上的所有IC方面做得很好,因为它连接了+12V。  但是 ,在将eFuse连接到热的+12V直流时,没有任何东西可以保护其输入。   当+12V DC连接到电路板时,示波器显示+25V瞬时振铃。  由于  eFuse的绝对 最大额定值仅为+20V,因此我的所有6个原型板上的eFuse IC都被破坏了。  12伏直流电源电缆的电感和eFuse电路输入端的小输入电容形成了一个L-C电路,在首次连接12伏直流电时会响铃。

我 在输入端实施了一个简单的R-C缓冲器,这解决了问题。  但是,我需要 重新进入我的董事会,才能将 其作为 设计的一部分。    我在数据表中没有看到任何警告或 讨论过此问题的内容,我希望确保 其他人不会发生这种情况。  我还要验证R-C缓冲器是否是解决此问题的最佳方法,或者我是否应该 使用齐纳二极管来将瞬态电压夹紧 在 +20V以下,或者TI是否建议了其他更好的解决方案?

谢谢!
Paul Barker
(数字光处理组,TI)

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul Barker,

    感谢您联系我们并详细发布问题,解决方案。
    任何限制输入瞬态电压峰值的解决方案都可以在这里工作。 选择取决于输入路径中的迹线电感量。
    我们建议在TPS2.5944万A器件的输入引脚处使用TVS二极管,使其尽可能接近。 在数据表的第12节和第13节中,它作为瞬态保护和布局指南进行了介绍。 由于这是特定用途和系统接口相关的,因此我们没有详细介绍应用示例。 请参阅第12,13节,如果需要更多说明,请告知我们。
    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的快速响应。 我已经看了第12,13节。 TI是否建议在输入上使用TVS二极管,以防止正瞬态电压高于18V,但门槛允许高达16V电压进入eFuse? 建议使用哪一部分,或者您能否将我指向一个网页,以便我浏览不同的选项?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    SMBJ16A-13-F是一种16 V额定TVS二极管,从17.8 V开始夹紧。这是适合您要求的部件。
    如果 您想选择不同的评级,请访问www.diodes.com/.../ds1.9002万.pdf。

    谢谢
    Rakesh