This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:充电状态仍为60 % 时的蓄电池燃油表

Guru**** 2459040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582002/bq34z100-g1-battery-fuel-gauge-when-srate-of-charge-still-60

部件号:BQ34Z100-G1

您好,

 

我 正在从电池电量计 bq34z100-G1中开发电池信息。http://www.ti.com/product/BQ34Z100-G1

 

我通过I2C端口从IC获取一些信息。 一些信息如下:

 

1.充电状态(SOC)-命令0x02

2.最大错误-命令0x03

3.剩余容量-命令0x04和0x05

4.充满电的容量-命令0x06和0x07

5.电压-命令0x08和0x09

6.平均电流-命令0x0A和0x0B

7.温度-命令0x0C和0x0D


我收到了所有数据。 根据数据表,SOC以%(0至100)显示,因此我会监控SOC。 我们的电池为24VDC和10Ah。 我发现 终端设备 电源关闭,而SOC仍为60 % ,并且发现电池电压为11VDC。  如何正确检测蓄电池电压? 可以指引我吗?

 

此致,
公里

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 对于24V电池组,11V表示电池组已耗尽能量。  
    • 您是否选择了正确的CHEM ID,并在使用之前完成学习周期?