This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.873万:UCC2.873万启动失败。

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579123/ucc28730-ucc28730-start-up-failure

部件号:UCC2.873万
主题中讨论的其他部件: UCC2.465万

欢迎!

使用UCC2.873万控制器和UCC2.465万电压监控器构建的10 W电源存在一些问题。 电源原理图与UCC2.873万用户指南中的示例Build UCC2.873万EVM-552基本相同。

接通电源后,VDD电容器上没有电压。 电容器正常,控制器本身似乎也在工作(控制器也已更换,但问题未持续存在)。 此外,电流从散装电容器流向控制器的HV引脚(连接散装电容器和HV引脚的100k电阻器上存在压降),因此控制器永远不会退出启动模式。 我还找到了TI PSR控制器故障排除指南,但在检查示波器上的VDD电压信号后,所描述的原因都不适合这种情况。 如果我错了,请纠正我的问题,但流向HV引脚的电流不会为VDD电容器充电,这意味着板上存在短路,但 肯定不存在短路。  

此致,

Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Artur,
    是否可以在装配或未装配UCC2.873万的情况下使用DMM测量VDD和GND之间的电阻?
    您能否分享该原理图?

    巴西
    Kening
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,Kening,
    组装板上VDD和GND之间的电阻为1.3k。
    这是Eagle中的示意图: http://imgur.com/a/1QHl6。 Q1为IPI65R660CFDTKSA1,D2为BAV23A-7-F,D8为MBRA340T3G。 其余部件与原理图中的相同。

    此致,
    Artur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artur,

    如果VDD和GND之间的电阻为1.3k,则出现问题。

    您可以先拆卸UCC2.873万,测量电阻。

    关键是找出导致此低电阻的部件或布局。

    巴西

    Kening

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,Kening,
    我拆解了UCC2.873万并测量了控制器上的VDD-GND电阻,它仍然为1.3k。 此时,我可以假设控制器已损坏,对吗? 我不确定是什么原因导致了控制器损坏。 在板上没有任何短裤。 您是否知道我可以再次检查哪些部件以确保下一个安装的控制器不会损坏?
    我将从3月9日起验证您的答案,再次感谢您的帮助。

    此致
    Artur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artur,

    引脚(VDD,VS,HV)上的过应力可能导致VDD-GND短路。

    首先,在将新的ucc2.873万组装到主板上之前,您可以测量它的VDD-GND电阻。

    其次,您可以卸下R4和D6,然后打开电源。 您应观察VDD在上升至22V后,再反复下降至7.7V。

    第三, 再次将R4和D6安装到主板上后,请确认VDD电压不是很高。

    请告诉我您的进度。

    巴西

    Kening