This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2261万-Q1:DC-DC转换器,TPS6.2261万-Q1

Guru**** 2814515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581384/tps62261-q1-dc-dc-converter-tps62261-q1

部件号:TPS6.2261万-Q1
线程中讨论的其他部件:TPS6.2261万TPS6.2293万-Q1

您好,TI:

如果 计算出的峰值电流在最坏情况 下为700mA,则确定TPS6.2251万是否能够支持电路要求。

我们的保守说法:

600mA是TPS6.2261万电源电路的平均输出电流,但它不是实际限制。  SWPS的平均输出电流取决于除控制器选择外构成电源的离散组件(特别是降压电感器)的选择。  电源控制器的实际限制是组件(内部FET)的峰值电流限制,根据其数据表,TPS6.2261万的电流模式开关电源的典型1.0A (0.8A至1.2A最小/最大)逐周期电流限制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是正确的,但为什么不使用引脚对引脚,1A TPS6.2293万-Q1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,感谢您的回复,

    由于数字电路的变化,先前较差的情况 下负载电流600mA已提升至700mA。 因此,请考虑 此电流 变化不会影响电源(TPS6.2261万-Q1)。 这只是背后的原因。我们将考虑使用TPS6.2293万-Q1。

    谢谢!

    Sundar Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    上一个问题中的一个更正。 因此,请您回答下面有关TPS6.2261万-Q1的新问题。

    上一个问题:如果计算出的最坏情况峰值电流为700mA,那么确定TPS6.2251万是否能够支持电路要求是正确的。

    新问题:如果计算出的最坏情况下的最大电流为700mA,那么确定TPS6.2251万是否能够支持电路要求是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    上一个问题中的一个更正。 因此,请您回答下面有关TPS6.2261万-Q1的新问题。

    上一个问题:如果计算出的最坏情况值电流为700mA,那么就确定TPS6.2261万是否能够支持电路要求。

    新问题:如果计算出的最坏情况下的最大电流为700mA,那么确定TPS6.2261万是否能够支持电路要求是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您单击'更多',您可以编辑您的帖子,而不是发布新帖子。

    我不理解您的问题。 这些设备是引脚对引脚的,因此最安全的做法是只使用额定电流可为您提供所需电流的IC。

    假设您的电压为5Vin,则峰值电感器电流超过了我认为的0.8A规格(来自方程式1和2)。 因此,700 mA的电流不会在规格范围内工作,可能会受到电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    感谢您的建议, 很抱歉再次重复问题,

    供您参考,  输入电压= 3V3,输出 电压= 1V8,最大负载电流要求 = 700mA,计算出的峰值电感器电流= 823mA。

    考虑 到上述条件, TPS6.2261万 器件是否能够支持   700mA的最大负载电流?

    请提供 您的最终答案。

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于计算出的峰值电流高于电流限制的最小水平,因此无法可靠地支持该输出电流。 如果电流限制发生在较低电平,IC将进入电流限制操作,并防止电感器电流在负载达到700 mA之前进一步增加。