This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:关于纹波

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579601/lm5165-about-ripple

部件号:LM5165

您好,

输出纹波通过连接的电路进行确认。 (COT控制)
当输出电容器的电阻为1.5 Ω Ω 时,它变为正常纹波。
如果是1.2 Ω Ω,则纹波可能较小。
这是因为波纹太小,无法正常执行COT控制吗?
还是小纹波没有问题?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    根据我们假设800mohm DCR的计算以及您提供的值,您应该期望输出波纹大约113mV。 只要您的ESR >1.1欧姆,您就应该保持稳定。

    但是,通过固定5V输出版本(LM5165X),噪声抗扰性大大提高。 可调节型号的383k和124k FB电阻器可能会将噪声与FB引脚耦合,尤其是当FB电阻器布局不理想时。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢!
    安斯顿