This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6333-Q1:监视器窗口持续时间的亮度

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581791/tps7a6333-q1-torelance-of-watchdog-window-duration

部件号:TPS7A6333-Q1

我们的客户有关于TPS7A6333-Q1的问题。
我要为客户发布问题:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
在TPS7A6333-Q1的数据表中,电气特性。

关于看门狗输入脉冲(WD引脚),

 监视器窗口持续时间的公差(TwD-tol:+/-ROSC)是否包括10 % 大小值的公差(ROSC) 1 % ?
还是应该单独考虑?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takishin,

    看门狗周期的公差规格(twd-tol)不包括ROSC的公差。  电阻器的容差应单独考虑。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您的回答。
    我理解。

    此致,
    Takishin