This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5.5231万:是否可以并行LP5.5231万输出以驱动单个RGB LED?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581175/lp55231-can-i-parallel-the-lp55231-outputs-to-drive-a-single-rgb-led

部件号:LP5.5231万

LP5.5231万有3个红色输出,3个绿色输出和3个蓝色输出。 每个都可以输出25mA电流。 我的设备使用3个RGB LED运行良好(LTST-G683RGBW)。

我想知道我是否可以并行3个红色输出并提供高达75mA的电流。 绿色和蓝色同样,实际上驱动了一个更强大的RGB LED。

谢谢

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能回答吗?

    谢谢,Mark