This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.603万:1.

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580787/lmr16030-1

部件号:LMR1.603万

现在,客户使用我们的解决方案LMR1.603万SDDAR,PCB很好,但板上的客户端没有保留电容的位置,客户只想询问不要回答电容,可能会产生什么影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否澄清您的问题? 我不理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户想问,如果第六针"ss"中的LMR1.603万SDDAR没有连接电容器,会有什么影响
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得到了该零件设计师的确认。 如果选择了'S'版本(软启动选项),并且引脚处于浮动状态,则设备中没有软启动控制。 部件将尝试尽可能快地启动。 不建议在没有软启动控制的情况下启动。

    您的客户是否可以将'P'型(电源良好选项)放在PCB上? 可以保持PGOOD销打开。 使用PGOOD选项,软启动由内部4ms斜坡控制。 无需更换主板。

    希望这有所帮助。

    杨先生