This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.3602万-Q1:低输入电压操作

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581344/lm53602-q1-low-input-voltage-operation

部件号:LM5.3602万-Q1
在“线程: LM5.3602万”中讨论的其它部件

您好,

当输入电压低于其最小输入阈值VIN-Operate (下降)时,LM5.3602万-Q1将如何工作? 高端和低端MOSFET是否会关闭? 我想知道是否只有高侧MOSFET保持打开。 然后,输出电压将跟随输入电压,并出现一些压降。 如果设备的行为与此类似,保持该行为的最小输入电压是多少?

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yokota-san,

    当输入电压低于VIN-操作(下降)值时,设备将关闭。 设备的输出将迅速下降。 此设备上没有旁路行为。 有关VIN操作限制,请参阅LM5.3602万数据表。

    此致

    Brani