This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:FullChargeCapacity显示的值与实际Qmax值相差太大

Guru**** 2456670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581721/bq40z60-fullchargecapacity-is-showing-way-too-different-value-from-actual-qmax-value

部件号:BQ40Z60

cell1 Qmax = 2604 mAh

cell2 Qmax = 2593 mAh

cell3 Qmax = 2612 mAh

设计容量= 2600 mAh

FullChargeCapacity = 129 mAh!

学习周期已完成。 更新状态显示06。 RA表也会更新。 我应该如何处理FullchargeCapacity值中的此差异??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从您的优化周期发送日志文件,并从设备发送一条记录,我将对其进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Tom:

        我正在附加日志文件和srec文件。 请看一下。

    谢谢

    静脉

    e2e.ti.com/.../2260.Log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venugopal,

    看起来ChemID 1210与您的细胞匹配不好。 我使用日志数据来查找与工具建议2025匹配的更好的ChemID。 我必须清理日志文件以使其通过,因此此ChemID可能不是理想的。 我使用了另一个工具来更新附加的srec文件中的Ra表和Qmax。 它将FCC设置为大约1438mAh,这比您拥有的要好,但看起来仍然很低。 您可以尝试收集一个干净的收费和出院数据日志文件,我们可以重新检查ChemID。

    Tom

    e2e.ti.com/.../16MAR_5F00_ChemID_5F00_2025.srec