团队,
我的客户有以下问题:
我对UCD9090电压相关参数的数据格式感到困惑。
PMBus协议声明5位2的补码指数和16位无符号尾数:
我的理解是,指数设置LSB大小,而Mantissa则乘以LSB大小:
例如,如果指数为(-13),LSB大小将为2^(-13)= 122uV。
3.3V为122uV x 2.7049万 = 3.2.9998万V
最大的16位无符号数字为2^16–1= 6.5535万。
这样,指数为-13时可以表示的最大电压为6.5535万 x 122uV =7.995V。
我不明白为什么在指数为-13的Fusion Digital Power Designer软件中,可以表示的最大电压为4.0V:
如果16位的Mantissa实际上是2的补码带符号的编号,这将解释问题所在。 最大的2补码带符号编号为2^15–1= 3.2767万。
122uV x 3.2767万 = 3.997V
您能否提供反馈,说明电压相关参数是否实际表示为UCD9090的带符号2的补充? 如果它们确实是无符号的16位数字,那么-13指数的最大值为什么是4.0V?
谢谢!
亚伦