This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5923万:TPS25.9231万:电流限制的行为

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579831/tps25923-tps259231-the-behavior-of-current-limit

部件号:TPS2.5923万

您好,
我有一个关于TPS25.9231万的问题。

我的客户正在通过安装到原型来检查操作。
请给我评论以下行为。

■TPS25.9231万的状况
VIN-针脚:外部电源的6.0V输入
Ilim引脚:45.3kohm (电流限制设置为2.1a (典型值))
输出针脚:通过电子负载连接进行负载电流调节
dV/dT引脚:打开
BFET引脚:开路

■输出电压和输出电流的波形
(CH1:输入电压, CH2:输出电压, CH4:输出电流)

↑ 电子负载的电流设置:1.5A

↑ 电子负载的电流设置:2.5A

↑ 通过电子负载加载电流设置:4.0A


当负载电流的设置值为2.5A和4.0A时,会观察到以下行为。
(当负载电流设置为1.5A时,不会观察到以下行为。)

・输出电流:循环开/关行为
 输出关闭→电流限制操作返回的重复行为是吗?

・输出电压:
 当输出电压因电流增加而下降后,输出电压变为负电压。

这些行为是否正确?
请告诉我这些行为的原因。

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dice,

    当负载电流高于设定的电流限制2.1a时,设备在电流调节模式下运行,并由于热关闭而最终关闭。 由于TPS25.9231万是自动重试版本,因此我们希望输出时出现重复行为。
    您能告诉我电子负载是以哪种模式设置的吗? CC模式还是CR模式? 电子负载的制造商/制造商是什么?

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rakesh,
    感谢您的回复。

    电子负载为CC模式。
    制造商是KIKUSUI。
    型号为PLZ164WA。

    www.kikusui.co.jp/.../detail.php

    此信息是否有用?

    此致,
    DICE K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dice,

    感谢您的详细信息。
    请在CR模式下使用e-Load。 当eFuse设备达到电流限制时,该设备将充当电流源。 如果在CC模式下使用电子负载进行测试,则结果是将两个电流源串联在网络中。 这会降低输出电压,行为取决于电子负载。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rakesh,
    感谢您的回复。

    我的客户确认电子负载为CR模式。
    当负载电流设置为2.5A时,他确认电流限制为2.1a的行为。

    在电流限制时,内部FET的栅极控制是否会使ON电阻增大?
    因此,输出电压是否会下降?
    这种行为是否正确?

    此致,
    DICE K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dice,

    是的,您解释的是正确的行为。 在电流限制模式下,电流回路控制FET栅极电压并增加FET的接通电阻,以调节输出电流(等于电流限制设置)。 在此过程中,输出电压下降。

    此致,
    Rakesh