This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS734:软启动电路如SLVA156的图6所示

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS732, TPS734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581573/tps734-soft-start-circuit-as-seen-in-figure-6-of-slva156

部件号:TPS734
主题中讨论的其他部件:TPS732

我想知道TPS7.3401万是否可以使用SLVA156图6中所示的软启动电路(应用说明中说有某些稳压器无法使用此电路)?  

我的第二个问题是TI是否具有具有具有软启动机制的引脚2.5V 250mA LDO?  配置器显示TPS732为软启动,但数据表中没有提到'soft start'。

此致。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    我们尚未使用该特定电路测试TPS734;但是,您可以调整正向电容器的尺寸(数据表中的CFB),以便提供软启动。

    任何引脚到引脚器件都不具有NR/SS引脚,而NR/SS引脚是专用于软启动的引脚;但是,与TPS734类似,使用可调节器件时,较大的正向电容器将提供一些软启动功能。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan…

    感谢您的回复。  不过,我有点困惑。  您是否有可以发送给我的TPS734 SPICE模型?  我正在通过LTSPICE运行一些线性调节器,改变CFB似乎不会改变输出波形的启动时间。  目前,我的CFB为5pF,可快速响应。  


    我的产品上设计了TPS734 (脉冲无线传感器)。  我启用它,收集模拟数据的时间很短,然后再进行射频传输。  打开传感器的操作会产生非常高的电流脉冲,为电路板模拟部分上的电容器供电。  使用LiMn源技术时,此脉冲电流会导致VCC中出现轻微的电压骤降。  当然,这项技术的缺点是工作温度。  我想支持高温市场,因此我正在研究硫酰化学(并非没有其自身问题,标称电压为3.9V)以及亚硫酰氯化物。  我对这些技术的关注是脉冲电流功能。  我特别目睹了硫酰氯化物电压在高温下骤降1.3V,因为它们不能足够快地提供能量(0.5A持续50us)。  

    作为一个附加项: 来自TPS734数据表(当此产品变体仅使用1nF至47nF的5us值时,CNR的启动值似乎不会太软)

    CNR =无45 µs启动时间,V CNR = 0.001µF 45 µs输出= 0 ~ 90 % ,TSTR VOUT = 2.85V,CNR = 0.01µF 50 µs RL = 14Ω,cout = 2.2µF CNR = 0.047µF 50 µs

    Thx

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    我们目前还没有TPS734的型号。  对于此器件,EVM可用于帮助设计电路板原型。  

    请注意,TPS734的可调节版本上没有NR引脚。  如果要切换到固定版本的器件,请务必注意TPS734的固定版本具有快速启动功能。  快速启动用于为NR电容器更快地充电,适合出于噪声考虑而希望使用更大的NR电容器但不希望产生更长启动时间的客户。  我在之前的回答中没有提到快速启动,因为您已经指出您使用的是不具有快速启动功能的可调节版本的器件(TPS7.3401万)。

    非常恭敬,

    Ryan