This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7426万:典型精度

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581861/bq27426-typical-accuracy

部件号:BQ2.7426万

团队-

bq2.7426万在精心设计的系统中的典型准确度是多少?

我在数据表中看不到任何估计值或规格。

谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    因此,使用IT算法(如 bq2.7426万 )的仪表依赖于对温度,电流和电压的准确测量;这些测量越准确,您就拥有正确的Chem-ID,那么您就应该拥有高度准确且设计良好的燃油测量系统。  

    内部温度,电压和电流相对于工作温度的测量精度如数据表(图6.13 "典型应用")所示。

    为了准确测量电流,您还需要低容差和最小温度电阻系数(TCR)感应电阻器。 标准建议为1 % 容差,50 ppm漂移和约1 W额定功率。  

    Nabil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nabil-

    感谢您的回答,但您回答了我的问题。

    我知道数据表中与温度,电压和电流相关的精度数据。 据我所知,没有总仪表精确度的数据。

    我们假设您建议的所有内容都得到了实施并运行良好;您所说的"高度准确"意味着什么?

    +/- 20 % ,+/- 10 % ,+/- 5 % ,+/- 2 % ????

    我不是在寻找一个有保证的规格-只是期望的。

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    ROM仪表(例如bq2.7426万)通常可达到95 % 或更高的准确度。  


    希望这能有所帮助,

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nabil-

    谢谢;是否在任何地方(甚至在内部)记录此信息? 我需要能够向客户解释我们是如何找到此号码的。

    -Steve