This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ST部件STCS1A CC LED驱动器的交叉参考

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466, LM3464, LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579979/cross-reference-for-st-part-stcs1a-cc-led-driver

线程中讨论的其他部件:LM3466LM3464LM3409TPS9.2515万

尊敬的TI团队:

请帮助分享TI中STCS1A交叉参考的部件。

它最好是直接替换或靠近它。  

*它不是降压型零件。

谢谢!

Kushanga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以上部分的链接是
    www.st.com/.../stcs1a.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM3466设计用于平衡多个LM3466之间的电流,例如,如果一个1安培电流源驱动两个500 mA LED堆栈,则两个LM3466将平衡堆栈之间的电流,即使它们具有不同的正向电压。  应该可以使用一个LM3466并使用VEQ引脚来设置通过它的电流。  它不允许像LM3464那样调整电压源。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阐明与正常降压IC相比,结温或热量是否较高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否需要一个单独的直流-直流电路,然后可以连接,或者我们是否可以从12-30V的蓄电池直接输入?

    请就此作出澄清
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您的输入范围为12-30伏且不可调节(例如电池),并且您的LED负载恰好接近12伏,则30伏时的效率为40 %。  如果LED负载为12瓦,则当输入为30伏时,如果总功率为30瓦,则必须在线性元件中消耗18瓦。  降压转换器将围绕90 % 高效,使降压功耗围绕1.3 瓦,总功率约为13.3 瓦。

    如果无法控制输入电压,效率将取决于输入电压和LED堆栈电压(不包括电路电源)。

    如果您计划使用直流-直流级,为什么不只从电池创建一个LED降压驱动器,除非需要直流-直流级进行其他操作?  TPS9.2515万是一款相当简单的降压转换器,可在需要更高电流时驱动LED LM3409。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Irwin先生提供的信息。

    如果我使用的是LM3466 IC,此IC是否需要单独的直流-直流转换器电路,然后可以沿负载或其他输入连接,或者我们可以从12-30V (即铅酸1)的蓄电池提供直接输入。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    除非功率级别非常低,否则使用12-30伏线性电压是没有意义的。 我会使用上述部件,它们是从电池(汽车)应用中运行的。 这些是电流调节器,因此您无需使用直流/直流转换器进行线性转换。

    谢谢!