This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ2.4166万:Linux/BQ2.4166万

Guru**** 2532050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581768/linux-bq24166-linux-bq24166

部件号:BQ2.4166万

工具/软件:Linux

大家好,

BQ2.4166万RGET用于为电池充电。

但我发现当电流逐渐下降到较低的点(如300mA)时,电流变得越来越不稳定。

此外,此时系统负载很重,约1700毫安或更高。 但为什么充电电流跳得如此频繁,此时差异如此之大?

这是我应该检查的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送您的示意图和VBAT,VBUS,IBAT,IBUS的示波器?