This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.306万:TPS6.306万

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581694/tps63060-tps63060

部件号:TPS6.306万
主题:TPS6.307万中讨论的其他部件

我们设计的PCB与TPS6.306万EVM提供的光化器完全相似,可以产生3.3V电压。  在组装的30块板中,只有14块板在工作,其余板的电压在5V至3.3V之间波动。  我们已经完成了回流焊接,组件与EVM中使用的完全相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布Vin,L1,L2和Vout的波形,以显示系统中'不工作'的含义? 在良好的板上也显示相同的波形。

    此外,新型TPS6.307万是一款更新的器件,具有更宽的输入电压范围和更高的效率。