This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:新的ChemId

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581823/bq34z100-g1-new-chemid

部件号:BQ34Z100-G1

您好,

我想将电池提交给TI进行表征,并需要有关如何继续的信息。
我正在尝试将Multipower 1.2 -12铅酸电池(12V,1.2Ah)与bq34z100-G1一起使用。

到目前为止,我在使用ChemId 802方面取得了最大的成功。 使用该工具,我成功完成了一个学习周期(尽管遇到了大量的反复测试和错误)。 学习周期结束后,测量工作或多或少,在某些情况下SOC错误为10 20 %。

我相信,使用正确的ChemId测量方法可以更好地进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kresimir
    我将在离线状态下与您联系,提供提交单元格的信息。
    Tom