This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.306万EVM-619:TPS6.306万

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581693/tps63060evm-619-tps63060

部件号:TPS6.306万EVM-619

我购买 了TPS6.306万EVM-619板。  在某些板上,我没有获得5V输出。  在正常工作的EVM中,如果我尝试更改设置的电阻值以获得3.3V,则输出不是3.3V,而是在3.3V至5V之间保持振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您购买了多少块主板? 有多少没有输出5V电压?
    您使用什么电阻值将输出设置为3.3V?
    您使用的是哪种电源?