This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4561万:TPS5.4561万 schottkey 5.5A 110 V

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581706/tps54561-tps54561-schottkey-5-5a-110-v

部件号:TPS5.4561万

您好,

我们在中的设计中使用TPS5.4561万。 我们使用的是Webench设计。在这种设计中,它是在  启动引脚上推荐的schottkey二极管。这种二极管的功能是什么。如果我们不使用它,它会起作用。

此致

Neelam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是指开关和接地之间的肖特基二极管吗?
    TPS5.4561万是异步降压,无低侧MOSFET,因此需要SW至GND之间的二极管来保持电流持续。这是必须的。

    此致,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的Webench设计?