This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.51万-Q1:Vo3范围问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581691/tps65100-q1-vo3-range-issue

部件号:TPS6.51万-Q1
主题:TPS6.51万中讨论的其他部件

很抱歉打扰。

如果我在Vo3上选择三重模式。

Vo3 (min)是双Vo1,对吗??

我的客户在以下情况下使用TPS6.51万。

例如:Vo1 = 11V, VO2 =-8V, Vo3 = 24V

我不能将Vo3更改为19V,对吧??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在电压三路耦合器模式下,充油泵将在2* Vo1和3* Vo1之间进行调节。 为了使Vo3 = 19V,使用倍增器模式,将C2-与GND绑定,并保持C2+打开。

    此致,

    Diaara