This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:RA Max Delta

Guru**** 2456000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580215/bq27520-g4-ra-max-delta

部件号:BQ2.752万-G4
主题中讨论的其他部件:BQ28Z610bq20z65

大家好,

《技术参考手册》显示了有关Ra Max Delta的以下信息。
您能告诉我以下的"Ra[4]值"(红线)是什么吗?
----------------------------------



http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluua35/sluua35.pdf
----------------------------------

此致,
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!
    RA[4]请参阅设备数据闪存中电池电阻表(Ra表)中的第四个值。 RA最大Delta值基于Ra[4]值计算。
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar-san,

    感谢 您的支持。
    如果Ra最大增量 未设置为Ra [4]值的15 % ,该操作能否告诉我会发生什么情况?
    我想知道设置大于15 % 和小于15 % 之间是否有区别。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,
    我尚未测试设置Ra Max Delta超过Ra [4]的15 % ,但我可以告诉您为什么我们使用Ra [4]来计算Ra Max Delta。 Ra[4]值(栅点)接近OCV曲线上的蓄电池标称电压,因此Ra[4]值可被视为蓄电池标称电阻,这就是我们想要将测得的Ra值中的偏差限制为该值的15 % 的原因, 另外,测得的Ra值相对较大表示蓄电池已老化,可能需要更换。
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar-san,

    感谢您的意见。
    Ra[4]您是否说过以下红色部分?



    如果答案是肯定的,如何计算Ra[4]的15 % ? 默认值似乎是“-2”。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!
    是的,但由于空间限制,此量表上的电阻表被压缩。 因此,您必须告诉我们您的chem id,我们将告诉您解压缩的值是什么,这样您就可以计算出该值的15 % 值。

    或者,如果您的设备(如bq2.7742万或bq28z610或bq20z65)的电阻值未压缩,则可以对chem id进行编程,然后检查df量规中的Ra4,然后计算其15 %。


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx-san,

    感谢您的支持。
    化学标识号为3117。

    此致,
    Yaita