This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8881万EVM-680:L1电感器电流较小是否有问题?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581498/ucc28881evm-680-any-issue-with-a-smaller-inductor-current-for-l1

部件号:UCC2.8881万EVM-680
主题中讨论的其他部件:UCC2.8881万

您好,

我们正在尝试使用UCC2.8881万脱机高侧降压稳压器构建解决方案。 对于L2,我们遇到了安装较大电感器的问题,如参考设计中的规格。 您是否预见到使用0.35A电感器(小尺寸)(如LHLC08TB102J)更换它会出现任何问题?

谢谢!

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此零件的规格略显简单。 没有提到0.35A是否是饱和电流,均方根电流,温度等
    我相信如果它是0.35A的饱和电流,你应该可以使用它。 您可以通过用方波测试零件,并观察零件开始饱和的电流水平来检查此情况。 它需要高于数据表中的315mA IPK最小值。

    谢谢
    比利