This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3982:LP3982

Guru**** 2369520 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581695/lp3982-lp3982

部件号:LP3982

我正在使用LP3982生成3.3V电压。  最初组装电路板时,电压为3.3V。  在持续打开主板2至3小时后,电压为0伏或0.72伏。  LP3982生成1.8V电压的情况与之类似。  最初我得到的电压为1.8V,过了一段时间后,电压变为0.7V。  请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamala Kris,

    为了正确地告诉您可能发生的情况,您能否分享您正在使用的封装以及您的应用的输入电压和负载电流? 另外,当电压为0V或0.72V时,是否使用万用表或示波器测量?

    我询问的原因是我想知道该部件是否会进入热关机状态。 例如,如果您使用的是VSSOP软件包,则TJA为175.2C/W,如下所示:

     例如,如果您的VIN为5V且负载电流为200mA,则对于3.3VOUT,功率消耗为1.7x0.2A或340mW。 因此,使用正确的布局(即 ~K板),设备的结点温度将升高到高于PCB环境的0.34W*175.2C/W或 Δ T 59.6。 在您的应用中,您可以使用RThetaJC (TOP)测量实际接点温度。 要执行此操作,您需要将热电偶粘附到设备顶部,以查看应用中的热电偶。 然后,通过了解设备中的实际功耗,您可以计算设备连接的温度比封装顶部高多少。

    如果您可以分享更多详细信息,请在您的申请中,我可以更好地帮助您快速解决此问题。

    我希望上述信息有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John

    感谢您的快速回复。 我使用的是VSSOP封装,确切的TI部件号是LP3982IMM-LP/NOPB 1.8。
    我的输入电压为5V,负载电流约为100mA。 我正在使用万用表和示波器进行测量。 我正在无负载地进行测量。 此调节器用于为CPLD核心电压1.8V供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kamala Kris,

    非常欢迎。

    它是否会进入热关机状态? 100mA时为1.8V,功耗类似~320mW。

    只是想确保找到您所看到问题的根本原因。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John

    感谢您的回复。 我正在分析您之前的答案以找出根本原因。 我的IC似乎要热关闭。 将尽快返回结果。 但在10K负载(电流为0.18mA)时,它无法进行热关闭?
    另外,我还从TI的“线性稳压器设计指南,用于LDO”中获得了Bruce Hunter和Patrick Rowland的优秀应用报告
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kamala Kris,

    如果负载为0.18mA,我也很难相信它会进入热关闭状态。

    下面是我们LDO应用说明索引的链接: www.ti.com/.../sbva026e.pdf 。我希望这能有所帮助。

    此致,