This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.152万:关于负载调节规格

Guru**** 2456530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580744/lmz31520-about-load-regulation-spec

部件号:LMZ3.152万

您好,

您能告诉我LMZ3.152万负载调节规范吗?
数据表具有以下说明。



请告诉我此测量条件。
我的客户使用EVM进行了评估。

但是,
负载调节= 0.66%在0A->20A Vout =0.9V Vin = 8V条件下。
您能给我建议吗?

此致,
筑堤裕介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以获得信息吗?
    我将附加波形。
    如果您需要更多信息,或者 我应该 澄清我的评论,
    请告诉我。
     
    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此测试的工作条件是:

    TA =-40°C至85°C,VIN = 12 V,VOUT = 1.8 V,IOUT = 20A

    Cin = 2个22 μF陶瓷和330 μF散装,cout = 4个100 μF陶瓷

    对于您的条件,我希望负载调节大约为0.6 % (典型值)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arrigo-San,

    感谢您的支持。
    我理解这件事。
    我将此事告知客户。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.