This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4045万:如果输入适配器,BQ2.4045万关闭,但如果此时切断负载,输出将更改为正常电压。

Guru**** 2455870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581111/bq24045-bq24045-turn-off-if-we-input-the-adapter-but-if-we-cut-the-load-at-this-moment-the-ouput-will-change-to-the-normal-voltage

部件号:BQ2.4045万

1.我们用USB 作为输入源,捕捉输入线路的电流,有大电流,约150mA,BQ2.4045万是否正常?输出电压为0V。

2.按照步骤1,我们此时降低负载,输出电压将变为4.2V。我们只需移除负载,它的工作原理是什么?

3.其它主板在我们用USB作为输入时也有大电流,但它仍然有输出电压,第一个主板发生了什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    建议您检查负载是否短,或者此IC是否为坏IC。 150mA和无VBAT意味着短路,当您拔出负载时,VBAT将在4.2V的调节电压下进行调节
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerry:
    感谢您的快速响应。
    我们在电源捕获电流300-400mA,在VBAT下,我们将ISET保护电流设置为150mA,BQ2.4045万是否保护输出? 我们测试了一些主板,有一个主板可以保护,有的没有保护。
    那么BQ2.4045万保护输出是正确还是错误?
    我们是否需要更换外围设备?如电容器或电阻器? 然后,它将更改过电流的保护时间?