This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:BQ20Z95 -睡眠期间CHG FET打开

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581450/bq20z95-bq20z95---chg-fet-opens-during-sleep

部件号:BQ20Z95

尊敬的各位:

在使用 BQ2.4171万 充电器时遇到BQ20Z95设置问题。

当IC进入睡眠状态(无电流且通信线路关闭-->睡眠模式)时,我可以注意到CFET关闭。

所以在我完全放电的情况下,我不能使用 BQ2.4171万,它在等待他前面看到一些电压,重新启动电池。

bq2.4171万 一直在进行“快速连接”,除非重新连接通信线路,否则不会看到电压。

BQ40Z50-R1中,我们在配置中有SLEEPCHG标志, 在BQ20Z95中是否有相同的标志

除了取消睡眠模式之外,是否还有办法解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    这就是我要找的答案

    从技术手册:

    进入休眠模式时,如果[NR]= 0,CHG和DSG FET将关闭,ZVCHG FET将关闭
    (如果使用),与[NRCHG]设置无关。 如果[NR]= 1,则CHG FET关闭,ZVCHG FET关闭
    已关闭(如果使用)。 但是,如果设置了[NRCHG],则CHG FET将保持打开。

    因此,由于我不使用ZVCHG引脚,NR=1和NRCHG =1将在睡眠期间保持CHG FET打开。

    谢谢,RAN