This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4133万EVM-715-15V:BQ2.4133万EVM问题1

Guru**** 2364170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581372/bq24133evm-715-15v-a-question-for-bq24133evm-q1

部件号:BQ2.4133万EVM-715-15V
主题中讨论的其他部件:BQ2.4133万

大家好:

我正在使用BQ2.4133万来设计电路。但在BQ2.4133万EVM Sch. 如果我删除Q1,电路是否可以保护反向输入? 我知道反向输入后,Q1将打开。 ACDRV被拉至CMSRC,以保持第3季度第2季度的关闭状态。 但是如果我删除Q1,当输入反向时,ACDRV引脚将不会设置为CMSRC+6V。 因此,第3季度将继续。 反向输入也将受到保护。 如果我的理解正确?  为什么需要Q1。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    Q1用于确保Q3的VGS为0V。  因为如果不带Q1和反向适配器,则插入(假设为-12V)。Q3电源上的电压约为-11.3V。 因此,电流将来自GND=>ESD二极管(集成在IC中)=> ACDRV引脚=>R13,然后打开Q2和Q3。

    陈安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alen。

    感谢您的善意回答。 我忽略了ESD二极管。  我现在完全明白了。