This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1021万A:在TPS6.1021万A,TPS61.0996万和TPS6.1025万之间选择

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581382/tps61021a-choice-between-tps61021a-tps610996-and-tps61025

部件号:TPS6.1021万A
主题中讨论的其他部件:TPS6.1025万

您好,TI:

我正在使用上述增压器将我的蓄电池电压提高到3.3V以驱动电机。 我的电机停转电流为1.2A,但实际上我永远不会达到这种高电流。 系统的额定电流约为300mA。  
但在进一步研究这一主题后,我可以看到存在另外两个固定升压转换器,它们可能比我现在使用的那一个要好。 这两个转换器的部件号分别为:TPS61.0994万和TPS6.1025万。 应用固定电压升压器使我可以保存可调电阻器,但除了保存一些部件之外,还有什么其他理由要更改这两个固定电压升压转换器中的一个?  

换言之,您会为我的申请推荐这三个转换器中的哪一个? 如果您需要更多信息,请告诉我。

提前感谢。  

此致,

Ahhad Azimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们具有完全不同的功能。 TPS6.1021万A具有最小3.0A山谷 电流限制的升压,这意味着它可以在1.8V输入到3.3V输出电压下输出超过1.5A的电流。

    但tps61.0994万是超低功耗 升压,只有1uA quisccent电流,它可以通过1.8V至3.3V的转换输出400mA。

    终端设备是什么? 将使用哪种类型的电池,这种质量将是您的应用的主要问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用中的最小输入电压是多少? 以便我们可以为您选择合适的零件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我会使用两节1.5伏的标准AA电池。 我认为这个应用程序不会考虑到这个分率电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小施加电压约为3V。 如上一封邮件所述,我将使用两节标准AA电池,每节1.5V,约为3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用TPS6.1021万A,它只适合您的应用。其它两个器件不适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,感谢您的快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的!

    您能否与我们分享您的申请信息? 如终端设备,体积?  我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com