This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:执行学习周期时未设置VOK位

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581312/bq27520-g4-vok-bit-not-set-while-doing-the-learning-cycle

部件号:BQ2.752万-G4
主题中讨论的其他部件:BQ2.752万EVMBQSTUDIOBQEVSW

您好,
我正在使用bq2.752万EVM为bq2.752万-G4执行电池学习周期,但遇到了一些问题。

首先,我从未看到VOK位被设置,尽管我可以看到QEN和RUP_DIS位被设置。
如果未设置VOK,我将无法完成学习周期。
数据存储器的“更新状态”始终为0。

我尝试了以下软件:

  • 电池管理工作室( bqStudio ) 1.3 ……54.
  • BQ评估软件( bqEVSW )版本0.9 .................92

无论我如何遵循bqEASY的向导或手动发送it_enable命令,都没有人可以使用VOK位。

还有另一个问题,
当我在主机CPU中解析并执行0520_3_29-bq27520G4.df.fs的2.752万的命令时,它始终在此行上失败

C:16 04 D6 D4 91 4C

读取的值为"04 00 00 00",不等于"D6 D4 91 4C"。
最后,我选择解析gg.csv文件并转换为i2c命令,并在固件模式(而不是ROM模式)下更新数据闪存。

最后,有人能帮我回答这两个问题吗?

  1. 如何设置VOK位?
  2. 如果没有学习周期,就可以开始生产,只需使用未学习的参数更新数据闪存(我知道化学品ID是正确的,并且我使用我们的真实产品设备进行了测试,电池的百分比很好)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置VOK位?

    你的细胞似乎永远不会完全放松。 请按照所附PPT进行学习。

    .e2e.ti.com/.../2577.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    如果没有学习周期,就可以开始生产,只需使用未学习的参数更新数据闪存(我知道化学品ID是正确的,并且我使用我们的真实产品设备进行了测试,电池的百分比很好)。

    OA:我不建议这样做,但如果您必须这样做,请确保将数据闪存中的Qmax值更改为接近电池额定容量的值,并将更新状态更改为02。 这将使仪表在电池使用寿命内保持您所看到的精确度。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx

    非常感谢您的回复。

    如何使细胞完全放松? 无论我将其放电至空,并将其留在那里超过一天, 或充满电并将其留在那里超过一天,我都从未看到VOK位被设置。

    根据文档,首先我需要看到VOK已设置,然后在完全放电/充电并放松后,我需要看到VOK已清除。  

    根据 slu426b 图6中的信息,我的理解是,"电源3.6V是我们的电池,对吗? 我们是否需要为EVM板提供另一个电源? 因为我们只是用电池供电。 这是否会导致蓄电池不放松? 如果我们需要另一个电源,EVM板上应连接哪个引脚?

    我已将df.fs和gg.csv文件附加为battery.zip。

    我观察到“气体测量”中的Qmax值是正确的(与我在bqEASY上配置的相同),但 “OCV表”中的Qmax值是错误的。

    "气体测量","状态","Qmax Cell 0","4800","mAh"

    "OCV表","OCVa0表","Qmax细胞","1000","mAh"

    我是否应该手动将其更改为相同的?

    e2e.ti.com/.../battery.zip