This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万-G1:电流限制因子

Guru**** 2517170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581582/bq27742-g1-limiting-factor-for-current

部件号:BQ2.7742万-G1
主题中讨论的其他部件:CSD8.3325万L

此解决方案的电流限制因素是什么?  它似乎是选择FET和感应电阻器的功率处理能力。  但是我注意到评估板仅限于3A,我不知道为什么。  在我看来,如果我使用数据表中推荐的CSD8.3325万L和合适的大感应电阻,那么执行5或6A应该不是问题。  但是,当评估板的输出上有一个最大电流为10A的晶体管并且感应电阻器为1W时,这个3A数字让我感到很失望。  我是否遗漏了测量范围方面的内容或类似内容?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    仪表可支持大于3A的电流水平。 该EVM仅设计为使用1盎司铜的3A,因为大多数单芯应用的显著电流消耗不超过3A。 这并不意味着该仪表不能用于电流较高的应用。

    谢谢

    Onyx