This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.218万:双相的Ilim

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581410/tps62180-ilim-of-dual-phase

部件号:TPS6.218万

您好,
我有一个关于TPS6.218万的问题。

SLVSBB8A的第5页描述如下。

TPS6.218万 8A~11A的Ilim是否是因为TPS6.218万是双相?

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dice-K:

    请参阅DS中的第9.4 6章。 每个相位都有一个单独的典型集成峰值电流限制。 4.7a.

    此致,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:
    感谢您的回复。

    我知道电流限制的总和为9.4A (典型值)。

    我知道第1阶段和第2阶段的电流量与图10有所不同。

    此致,
    DICE K