This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.3061万:内部启动二极管-电流限制?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581559/tps43061-internal-boot-diode---current-limiting

部件号:TPS4.3061万
主题中讨论的其他部件:TPS4.306万

客户遇到TPS4.3061万在50C高温测试期间损坏的问题。  我们注意到TPS4.306万 (具有外部启动二极管)需要Vcc和启动之间的2欧姆电阻,而TPS4.3061万 (具有内部二极管)则不需要。   TPS4.3061万内部的启动电路上是否存在电流限制,因此不需要这样做?  此内部二极管的坚固程度如何?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    二极管降低切换速度并降低切换噪音。
    请在所有条件下检查v (boot-SW)<8V ABS最大值。
    谢谢