This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电池管理IC的比较

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579319/bq40z50-r1-comparison-of-battery-management-ic-s

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件: BQ20Z95

您好,


我希望有人能帮助我。 我们目前正在研究用于未来设计的更新电池管理IC,我们正在研究的IC是bq40z50-R1。 我们当前使用的IC芯片是bq20z95,但我们希望获得bq20z95和bq40z50-R1之间的比较。

此时此刻,我们看到bq40z50-R1具有更多的保护功能,改进的充电算法,更多的主要和次要安全功能,使用更小的感应电阻器, 等等。与bq20z95相比,bq40z50-R1最重要的改进或核心改进是什么?

我还可以使用更好的电池管理IC芯片吗?


此致,

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有人能帮我处理我的请求吗?

    此致,

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的,也许让我问一些更具体的问题,在bq40z50-R1数据表中,它在第一页提到它可以执行“增强充电”和“自适应充电”,我已经查看了数据表,我不确定“增强充电”和“自适应充电”的确切含义。

     
    有人能向我解释一下这是什么吗?


    此致,

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以与智能充电器配合使用,并向充电器广播"高级充电算法"设置中的当前参数和其他参数设置。

    有关详细信息,请参阅bq40z50-R1 TRM details...www.ti.com/.../sluubc1c.pdf