This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7411万-G1:0421_1_09_B0-bq27411G1D.bqz。2.7411万。 查询

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581420/bq27411-g1-0421_1_09_b0-bq27411g1d-bqz-inquiry

部件号:BQ2.7411万-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,TI:

我下载并安装了版本1.3 .59。

对于BQ2.7411万 IC,只安装了1_08_80版本的bqz文件。

我复制了1_09_A0文件并尝试运行它。

1_09_B0 bqz请检查在接收文件和执行程序时是否没有问题。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置有问题- bq2.7411万不应在bqStudio的顶行按钮上显示所有这些“功能”。

    请完全卸载bqStudio。 检查驱动器上的所有内容是否都已丢失,重新安装bqStudio并将bqz复制到config文件夹中。
    或者,您是否可以在未安装bqStudio的PC上尝试此操作,以便重新安装bqStudio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dominik:

    感谢您的关注和支持。

    我将再次测试并与您联系。

    非常感谢。