This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:镍氢充电器

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581489/bq34z100-g1-nimh-charger

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:LM3409BQ34Z100

我需要一个充电器来充电器,用于11节镍氢电池组。 我正在考虑使用由 BQ34Z100控制的LM3409 LED驱动器。 在我看来,我可以使用这种组合来创建多级充电器。 即开始高速充电,然后随着SOC (或SOH)接近100 % ,降低充电速率。 我将使用BQ34Z100的LED输出信号(P1..P4)作为控制信号源。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否计划使用HDQ进行沟通? 如果您使用LED端口,则不能使用I2C通信,除非您只使用两个LED。 LED引脚信号是PWM,因此您需要将其纳入设计考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Damian。 我可以看到你对这件事的看法是正确的,你也提出了一些很好的观点。 说实话,我只是想了解各种可能性。 这是一个4500 mAh的堆栈,我想也许我可以在大约1安培或1.5 安培时开始,直到BQ34Z100报告说50 % 充电后,电流会下降到0.5 安培。 这将使充电器保持简单,同时使电池盒内的温度保持在可控范围内。 充电器控制板和11节电池都装在密封的塑料盒中。 我将使用I2C。 我正在获取这两个部分的评估模块,因此我们很快就会知道它们的工作原理。 再次感谢,Jim