This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2512万HV:输出电容器和并联容量

Guru**** 2455000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580117/tps92512hv-output-capacitor-and-shunt-capabilty

部件号:TPS9.2512万HV
线程中讨论的其他部件: TPS9.2515万HVTPS9.2515万TPS9.2641万TPS9.2512万LM3409

我想设计一个高速LED应用,主要的问题是我的设计不能有输出电容器(减速)。 因此,我需要省略输出电容器,并使用并联FET技术。

根据手册,此特定芯片需要输出电容器,而没有提及任何有关并联能力的内容。

我知道TI的产品支持并联FET调光。 但是,电流输出限制为1-2A。  

因此,我的问题是1)我是否可以省略TPS9.2512万HV上的输出电容器? 如果是,我想知道会造成什么影响。  

                 2)我能在该芯片上实施并联FET技术吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者简单地说,我能否在TPS9.2512万HV上实施TPS9.2515万HV功能(例如并联FET调光)并省略电容器? 因为TPS9.2515万HV不能提供足够的电流。 欢迎您提供任何答案。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS9.2512万需要输出电容器以确保稳定性,因为它是电流模式控制,所以分流FET调光不是一个选项。 TPS9.2515万不需要输出电容器,并且非常能够进行分流FET调光。 但是,如果您需要更多电流,LM3409和TPS9.2641万都能够在无输出电容器的情况下进行分流FET调光。 它们是控制器,因此您可以获得更多的电流,并且仍然非常快速地分流FET DIM。 如果您有任何疑问,请随时告知我。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 老实说,我一直在考虑这两个芯片。

    LM3409似乎提供了更高的效率,从而降低了功耗,但与TPS9.2641万相比,W/C更高。 另外,我意识到TPS9.2641万已内置了一个外部PWM驱动器,因此我不需要实施两个关闭计时器来执行外部分流调光。

    但是,我担心的是为什么TPS9.2641万在极低的输入电压-输出电压转换下运行? 在评估板中,它从48V输入电压和32V输出电压运行。 这是否有任何具体原因? 因为在我看来,它会消耗大量的力量。

    TI是否还将提供TPS9.2641万的设计工具,我一直在徘徊。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为除了工作台之外,没有为TPS9.2641万开发工具。 但设计并不难,非常宽容,而且它本身是稳定的。 我不确定为什么这些范围仅限于EVM上的内容,我猜它可能是针对特定应用的。 我没有参与这一发展。 但EVM可在其它操作点轻松运行。 我已更换UVLO电阻器,并将其运行至低至8V输入和单个LED输出。 因此,如果您有一个范围,您想在这里进行测试,您只需更改UVLO设置点即可。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我错了,请纠正我。 我相信TPS9.2641万没有WEBENCH工具。 另外,我认为改变UVLO电阻的含义是涉及LM3409。 据我所知,TPS9.2641万仅具有UDIM电阻器。 如果您能为我提供TPS9.2641万的工作台,我将不胜感激。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你是对的,我的错误,没有适用于该设备的工作台。 是的,我的意思是UDIM电阻值也提供UVLO功能。 您可以在EVM上更改这些设置,其范围将更广。 数据表中的分步设计指南非常容易遵循,但如果您需要任何方面的帮助,请随时告知我,如果可以,我将提供帮助。

    谢谢!

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试制作一个电子表格来计算所需的组件。 在这种情况下,我正在考虑购买TPS9.2641万评估板。 由于我想在输入电压= 60V,输出电压= 42V和输出电压= 2A时对其进行测试,因此我对EVM上的部件进行了修改。 我想向各位证实,我的计划是可行的。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPS9.2641万_2D00_EvaluationBoard.xlsxe2e.ti.com/.../TPS92641_2D00_EvaluationBoardReplacement.xlsx</s>9.2641万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来应该没问题。 您可能只需要担心FET中的功率消耗会随着电流的增加而增加。 您还需要考虑2A确实在推动EVM电感器。 我会选择具有更高饱和电流和直流电流额定值的产品。 如果您计划使用并联FET调光,那么您还需要依赖电感器来进行LED电流纹波,而不是使用输出电容器。 由并联FET暗度引起的快速瞬变会导致输出电容器中的极高RMS和峰值电流。 这不仅会导致您超出分流FET的SOA。

    此致,

    彩色