This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A:TL431

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580384/tl431a-tl431

部件号:TL431A

请有人确认我是否正确实施了TL431A调节器而不是齐纳二极管?

我需要TL431用于5V和15V电源。 对于5V I,使用两个5K电阻器(从Ref到阴极和阳极);对于15V I,使用23.5K到阴极和5K到阳极(从Ref

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andriy,

    您只需应用器件数据表第18页图21中的公式,使Iref << Ika和Ika >= 1mA。
    因此对于5V电压,它是正确的,R1 = R2;而对于15V电压,必须是R1 =5 x R2。

    希望这有所帮助
    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincenzo,

    感谢您的回复。 因此,我应该在本示意图 中将23.5K更改为25K,以获得TL431上的15V电压:drive.google.com/.../view

    我在 第18页的图21中得到了150个等式。 通过艺术的等式。 10.2 .2.2 .1在第24页上,我获得了372.5

    巴西,

    安德里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    对于5V,您可以看到原理图如何显示5K/5K (R1=R2),而对于15V,它是25K/5K (R1=5xR2)(在原理图中可能是额定15V;实际上,使用23.5K而不是25K将提供14.2V)...

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Vincenzo!
    非常感谢您的帮助,我确实需要15V电压,而且必须使用2.5万电压。
    此致,
    安德里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andriy,

    最后一件事...
    我在原理图的部分看到,您发送了大电阻器(具有高功率额定值),限制了TL431块中的电流...
    我不知道电路的功能,因为我不知道它的全部功能,但我认为新的ATL431要求最小IAA为40uA,而不是TL431的1mA ...支付的价格是ATL431的频率响应比TL431慢得多...
    以防你不知道...

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Vincenzo。

    下面是完整的示意图。 这是音频放大器。
    drive.google.com/.../view
    您认为,在这种情况下,我可能不需要2.2K或100mt,原理图中只有2.2K 2W就足够了?

    巴西,
    安德里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andriy,

    我看到...嗯,即使您需要调整它,它也应该起作用,而且电阻器必须为1 % 或更好,以避免不匹配...
    我还会考虑一种整体解决方案,如TPA3255 ( www.ti.com/.../tpa3255evm ),更好的是参考设计PMP1.1769万...

    kr)
    Vincenzo