This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:TPS38.9033万:复位时输出电压错误

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580876/tps3890-tps389033-wrong-output-voltage-on-reset

部件号:TPS3890

团队,

作为参考设计的一部分,我们目前正在设计中使用TPS38.9033万作为C2000器件(F2.8377万d)的主管。 尽管该部件接收到3.3V进入Vdd,1.2V进入感应,但它只在复位引脚上输出2.2V。  

复位时,上拉电阻值为4.7kOhm,接地时有一个电容(0.1uF)。 CT上的盖子为1000pF,电源上的盖子为1uF。 显示此行为的电路板在5个电路板中只有一个。 有什么想法导致这种情况或如何调试?  

最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lina,

    如果您查看数据表第5页上的EC表7.5 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3890.pdf ,您可以看到V_IH (高电平输出电压[这应标记为V_OH -我们将努力解决此问题])为最小值的0.7 x Vdd。 这意味着当"高"为0.7 x 3.3 = 2.31V时,输出应为最低。 由于复位引脚上的电压较低,为2.2V,我认为这是因为电阻器上拉值不够高。 数据表在示例应用电路中使用1Mohm。

    此外,我注意到CT电容器的值为1000pF (1nF),但允许的最小值为1.149nF (如果使用+/- 20 % 容差的电容器,则为1.5nF)。 除非有具体的理由,否则应遵循这一原则。

    如果 增大上拉电阻不能解决此问题,请随时通过我的工作电子邮件联系我:michaeldesando@ti.com以获取详细的故障排除。

    -Michael