This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:0-5A可变电流电源设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581316/lm338-0-5a-variable-current-power-supply-design

部件号:LM338

我想使用LM338调节器设计0-5可变电流电源。 我提供350瓦的SMPS 12V直流输入。

我只对可变电流电路设计感兴趣。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rahul:

    是否有特殊原因需要使用线性电压调节器 (如LM338)来限制电流? 就个人而言,我认为独立解决方案可能是更好的选择。

    无论如何,在LM338数据表中,请参见:图42。 可调15 A调节器

    这一数字可用作一个概念。 您需要将R值缩放至适合您的目标设计的任何值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donald:

    感谢您的快速回复。  

    实际上,我想设计蓄电池充电电路来控制充电电流。 由于我在电源设计方面没有太多经验,我的同事建议先使用LM338进行可变电流设计,所以我从LM338开始。

    我已经开始使用 数据表中提供的5A可变电流采样电路。 我用Proteus做了模拟,工作正常。 我能够控制输出电流。 我将很快在实际硬件上执行此操作。 希望它能按预期工作。 我还将尝试15 A电路设计。  

    您提到离散解决方案是更好的方式,您是否可以向我发送任何链接或任何我在使用离散组件设计方面几乎找不到指导的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    谷歌搜索"可变电流限制电路"(或某些变体) 将获得数百万次点击(超过8700万次)。

    然后,您可以查看文章或 电路图像,如果 电路 图像看起来足够有趣,则转到页面。 您可能需要整理大量垃圾,以找到适合您的电路。 但是,在这一过程中,您会发现一些您可能没有想到的想法。

    祝您好运!